This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72442:MPPT 控制器输出电压设置问题

Guru**** 2503645 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929251/sm72442-mppt-controller-output-voltage-setting-problem

器件型号:SM72442

我在设计项目时使用了 SM72442的数据表和 AN-2121参考设计、但我遇到了 SM72442的输出电压设置问题。

根据数据表、有一个公式有助于计算 RB1、RT1的值。 RFB1和 RFB2设置输出电压。 但是、当我使用 AN-2121参考电路中的电阻器值求解方程时、我得到的值与 TI 设计的值不符。

现在、我对这些计算感到困惑。 我的项目输入电压范围为70-220 VDC、输出电压需要调节为120 VDC、输出电流需要调节为12.5安培。 请帮助我找到正确的电压设置电阻器值。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shant、您好!

    您是指 AN-2122吗?

    我建议遵循数据表中的说明。