This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38512:LP38512延迟

Guru**** 2650625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928342/lp38512-lp38512-delay

器件型号:LP38512

您好、先生、

请参考下面的客户原理图。

在 EN 之后、O/P 将有6ms 的延迟、可能的原因是什么?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    这可能会影响从 EN 引脚变为高电平到输出上升的传播延迟。 6us 实际上比数据表中显示的快得多:

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    但客户延迟为"6ms"、它比 d/s 慢得多

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    它们能否测量使能引脚上的电压、VOUT 和负载电流?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、  

    蓝色通道“EN”为使能引脚。

     绿色通道“3.3V_CIS”为 VOUT。

    红色通道“电流”是负载电流。

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    它必须通过设计进行确认、但看起来该部件具有内部电荷泵。 如果方框图中未显示或数据表中未描述、但方框图显示器件使用 NMOS 作为导通元件:

    为了支持<=400mV 的 VDO、内部栅极偏置电源必须有一个电荷泵。 PDS 中的图显示仅从 EN 引脚与 VIN 和 EN 引脚启动更快的原因可能是电荷泵需要启动并升高内部偏置轨以正确调制 NMOS 的栅极。

    这是否有助于澄清问题? 此外、看起来在启动期间会达到电流限制。 COUT 处有多大的电容