This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400-Q1:电荷泵升压功率 IC 的驱动能力

Guru**** 2504375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60400, TPS60140, REG710-33, SN74AHCT1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928469/tps60400-q1-driving-ability-of-charge-pump-boost-power-ic

器件型号:TPS60400-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS60400TPS60140REG710-33SN74AHCT1G08

我们希望通过从大约2.5V、40mA 的 LDO 输出电源进行升压、从而实现3.3V-5V 的电源。 我想使用 TPS60400等电荷泵电源 IC 来进行升压 、而不是直流/直流转换器、因为电源电流被限制在40mA (电压为2.5V)。 此升压电源的输出只需驱动一个功耗 为10mA 的 CMOS 缓冲器 IC。 另一方面、我听说电荷泵 升压功率 IC 无法驱动 CMOS IC。 因此、我担心是否可以使用电荷泵功率 IC、例如用于 CMOS 缓冲器 IC 的 TPS60400。  

我能否应用 TPS60400等电荷泵电源 IC 来驱动 CMOS IC (例如、 TC7SET08FU)? 驾驶能力是否足够?

如果 还有其他问题、我很高兴您 能给我一些建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我的理解有误、请予以更正。 是否要从电荷泵向 CMOS 提供-5V 电压? 为电荷泵提供 LDO 2.V?   

    您能否分享任何有助于更好地理解的图表?

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS60400是一款电压逆变器、不能帮助您获得升压电压。 要从2.5V 升压到3.3V、请使用 REG710-33等器件。 对于5V 电压、请使用 TPS60140等类似器件。

    LDO 输入端的电压是多少? 是否可以从那里获得电力? 调节电源、然后再调节、只会浪费能源。

    没有 CMOS 限制;电荷泵可以驱动 TC7SET08FU/SN74AHCT1G08‌‍DCK 等器件、效果不错。