This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:ST 引脚处理

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929074/tps2121-st-pin-processing

器件型号:TPS2121

您好!

我是 TI 产品的经销商 FAE。
客户要求我处理 TPS2121器件上的 ST 引脚。
我的客户不使用 ST 引脚。
但是、即使数据表中规定、如果 ST 引脚未被使用、应该将其连接至 GND、客户也将该引脚设计为处于开路状态。
在开路状态下使用 ST 引脚时是否有问题?
如果有问题、我会要求客户进行设计更改。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    TPS2121上的 ST 引脚是一个开漏引脚。 我们建议将该引脚拉至 GND 以避免悬空节点。 由于这是一个输出引脚和一个开漏引脚、我认为如果它保持悬空、就没有任何问题、但如果可能、最好拉至 GND。