This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:bq25606无法快速充电

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929123/bq25606-bq25606-could-not-charge-fast

器件型号:BQ25606

尊敬的团队:

客户现在使用5V/3A 适配器通过 bq25606为电池充电、满容量电压应为4.2V。 但客户测量的 Vbat 为3.8V 时、电流将直接从1.8A 下降、至少需要7小时才能为电池充满电。

这里是原理图、我建议客户不要悬空 OTG、将 TS 电阻器更改为10K 上拉电阻器、10k Ω 电阻器更改为 GND。 并且客户测量了 VIN、它不会超过最大功率。

请提供一些建议,谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    有关  BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../890626。  如需了解包括常见问题解答在内的其他信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 使用 bq25606设计独立单节3A 充电器。

    请检查 STAT 引脚是否 指示任何故障并 从此处进行调试。 当充电暂停(输入过压、TS 故障、定时器故障或系统过压)时、STAT 引脚闪烁。

    另请检查  输入源是否过载、电流是否超过输入电流限制或 VBUS 引脚电压是否降至输入电压限制以下。

    然后、该器件会降低充电电流、直到输入电流降至输入电流限值以下且输入电压升至输入电压限值以上。 有关详细信息、请参阅在为电池充电时从电源获取最大功率(www.ti.com/.../slyt569.pdf)。

    谢谢、

    宁。