请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 我对 BAT 输入电压有疑问。 该输入上的读数容差是多少?
我将根据建议在分压器上使用0.1%电阻器、因此精度将受到 BQ 自身可变性的限制。
我之所以提出这一要求、是为了确定我是否需要校准电池电压、或者我是否能够使用分压器参数的固定值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Elder、您好!
BQ34110以14-15位的分辨率读取、大多数误差来自与 ADC 容差无关的外部源。
您可以参考数据表 :BQ34110数据表中的第8.2.2.1节 BAT 电压检测输入
和 第5.9节" TRM: BQ34110 TRM"中的"电压校准"
我们始终建议对测量仪表进行校准、校准后、您无需担心测量仪表工作温度范围内的容差。
此致、
Wyatt Keller