This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:当配置为 DMON 输入时、读取电源轨信息

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929006/ucd90320-read-rail-info-when-configured-as-a-dmon-input

器件型号:UCD90320

您好!

当我将电源轨设置为 DMON 电源轨时、是否使用标准 PMBus 命令 READ_VOUT 获取该引脚上的电压?  如果不是、读取该值的正确方法是什么?

谢谢、

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于 DMON 轨、通过 READ_VOUT 进行读取是相同的。 唯一的不同之处是返回值为0或1、因为它是数字输入。 应用程序不必使用 VOUT_MODE 来解释 READ_VOUT 返回的值、如电流轨。

    此致

    Yihe