This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:电池容量与测试不匹配

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929190/bq27220-capacity-of-battery-does-not-match-the-test

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

你(们)好

我对 BQ27220有2个问题、您能帮助回答以下问题吗?

1.为什么重新为电池充电时监测计测试的值会跳变?

2.电池的实际容量约为33%~38%,但在电池组中使用时测试值约为43%。 如何提高监测计的测试精度?

(ITV 校准已完成)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pei、

    您能否共享来自测试的日志文件和配置的.gg 文件? 为了提高精度、您可以使用 OTP 存储器通过 GPCCEDV 工具对定制 CEDV ID 进行编程。

    您可以按照 TRM 中的 B.3编程说明部分进行操作、以帮助您对新的 CEDV 配置文件进行编程。

    此致、

    Wyatt Keller