This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54227:工作温度范围

Guru**** 2368840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54227, TPS54228
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929176/tps54227-operating-temperature-range

器件型号:TPS54227
主题中讨论的其他器件: TPS54228

您好!

我对 TPS54227和 TPS54228的工作温度范围有疑问。

两款器件的数据表均将工作温度范围定义为 Ta =-40 - 85C 和 Tj =-40 - 150C。
但我认为重要的温度参数通常是 Tj、而 Ta 不是。

那么、我的问题是、用户是否必须同时保持 Ta 和 Tj 范围?
如果 Tj 在这个范围内、用户可以忽略这个 Ta 范围吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我认为应该可以。 我们通常遵循建议 Tj 规则。