This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61026:预充电电流

Guru**** 2793845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929167/tps61026-pre-charge-current

器件型号:TPS61026
主题中讨论的其他器件:TPS61020

尊敬的 TI 团队:

我想问一下 TPS61020的预充电电流。

顺便说一下、数据表描述了预充电电流、如下所示。

1.在 Vin=6.4V、Vout=3.3V 的条件下开始运行时、是否可以确认在 Vout 上升到3.3V 之前将保持上述预充电电流状态?

2.我们的客户正在使用 TPS61020EVM。
当 Vout-GND 在 Vin=6.4V、Vout=3.3V 的条件下短路时、输入电流和输出电流均被钳位到180mA。
(此时、Vin 降至5V)
我们认为这是预充电电流的影响。
然而、当 Vin=5V 时、数据表图12显示0.2-0.25A 的值是预充电电流。
当 Vin=5V 时、是否可以认为钳位在上方的0.18A 值是预充电电流?

3.在短路状态下启动时,输出电流是否始终钳位在预充电电流的值?
(或者、高于预充电电流的电流在启动时可能会持续一段时间吗?)
即使输出电容器从钽电容器更改为陶瓷电容器(串联一个电阻器)、上述是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    1.是的。 我认为是这样。

    2.电流限制值会有变化,因此我建议启动过程中不加载

    3.是的。 您的是正确的。

    我们是否可以在此应用中建议降压/升压转换器。 虽然此器件支持降压模式、但并不适用于 VIN 和 VOUT 之间存在如此高电压差的应用。