请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS26600-02EVM 您好!
此 EVM 是否假定 为 IEC 61000-4-5?
此致、
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
此 EVM 是否假定 为 IEC 61000-4-5?
此致、
Kuramochi
您好、 Kuramochi、
我们只需对 EVM 进行少量修改即可满足 IEC 61000-4-5要求。
将输入 TVS 二极管更改为 SMCJ28CA
2.添加与 Cdvdt 电容串联的电阻器、以便在浪涌事件后快速恢复器件。
这些内容在 https://www.ti.com/tool/TIDA-03031中进行了讨论。 请仔细阅读、并告诉我您是否有后续问题。
此致、Rakesh