This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:如何使用 LP5018

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929076/lp5018-how-to-use-lp5018

器件型号:LP5018

您好!

我想问您如何使用 LP5018。
(问题1)
是否可以了解可以为18个 LED 中的每个 LED 调节电流?
电流调节是否是更改电流值本身的方法? 还是一种使用 PWM 进行更改的方法?
(问题2)
最大 LED 电流是否由 RIREF 确定并应用于所有 LED?
(问题3)
最多可连接18个 LED。 我想同时点亮3或6。 这是可能的用途吗?
(问题4)
可以同时打开多少个 LED?
(问题5)
仅关闭特定 LED 时、是否应将相应 LED 的亮度寄存器设置为0?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、伙计、

    问题1. 可以为18个 LED 中的每个 LED 调节电流。 有两种调光方法可以调节电流:

      1) 1)通过 RIREF 设置最大电流   2)对每个通道进行 PWM 控制

    问题2. 是的

    问题3. 是的。  LP50xx 器件不是单独控制占用大量微控制器资源的各个 LED、而是提供了一种简单的编码方法、即 LED 组控制。

    问题4. 18

    问题5. 无需将相应 LED 的亮度寄存器设置为0。

    此致。

    徐美奈