This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:当输入电压接近输出电压时、输出纹波变大

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928926/tps63070-output-ripple-becomes-larger-when-vin-is-close-to-vout

器件型号:TPS63070

大家好、  

以下是有关 TPS63070的几个问题。  

1.Vout=3.52V、L=1uH、Cout=80uf (降额为50%)。  

当输入电压为~3.52V 时、输出纹波会比输入电压较小或较大的条件大得多。  这是正常的吗? 根据我的理解、它可能会在降压和升压之间发生变化、因此纹波更大。  

2. 要降低纹波,请将 L 增加到2.2uH。   

当输入电压为3.7V 时、输出纹波会变得大得多。  导致 Vin-Vout 随电感器变化的原因是什么?  

在 数据表中、它提到了当电感器增加时、您需要增加 Cout。 它与升压的 RHPZ 相关、需要更多 Cout 来降低交叉频率、请提供更多详细信息吗?  

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    负载条件是什么? 对于您的问题1#和2#、我需要更多详细信息、包括:

    1.两个问题的输出电压是否相同?

    2、负载条件是什么?

    请与我分享包括 Vin、L1、L2、Vout 在内的波形。  

    纹波可能是由开关纹波、环路不稳定、省电模式引起的。 这就是我需要此类信息的原因。  

    问题3。 它与升压右平面零点相关。 如果您对此感兴趣、我建议您阅读 IEEE 的一些论文。 或者、您可以通过电子邮件联系我、我会向您发送一些有关电子邮件的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这是 TPS63070的正常行为。 当输入电压接近输出电压时、纹波将变得非常高、这是因为多周期降压多周期升压操作。 根据 EVM、纹波可能高达80mV。

    客户端的 Vin/Vo 和 IO 是什么? 目标输出纹波是多少?