This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:空载时为什么会出现输出纹波?

Guru**** 2384110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929008/tlv62585-why-the-output-ripple-is-occurred-on-no-load

器件型号:TLV62585

您好!
我的客户正在评估 TLV62585。

在上面的原理图中、他观察到空载(0mA)上的以下输出波形。 我们可以看到低频纹波。   您是否知道/猜测为什么会观察到该纹波? 请查看原理图、并告知我们如何解决此问题。

当增加1mA 负载时、我们无法看到以下纹波:

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    我建议添加前馈电容器(可选)、以防客户在设计阶段后期需要提高瞬态负载和纹波电压性能。 但总的来说、原理图看起来不错。


    由于器件在 PSM (省电模式)下运行、因此空载条件下的显著纹波电压正常。 在这种情况下、开关频率会显著降低、以最大程度地降低电流消耗、从而提高效率。 请参阅以下数据表中描述 PSM 运行的部分内容。

    此致、

    Excel