This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:EN 引脚差异以及与 LM62440-Q1的差异?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM62440-Q1, LM61440-Q1, LM60440-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928806/lm61440-q1-en-pin-variations-and-differences-with-lm62440-q1

器件型号:LM61440-Q1
主题中讨论的其他器件:LM62440-Q1LM60440-Q1

您好!

对于远程信息处理项目、我需要一个从12V 电池到低至5V 输出@4A 的 DCDC 转换器。

VIN_max 21V。

我之前查看的是 LM60440-Q1、但我不能容忍 EN= Vin +/- 0.3V、因为使能引脚的变化可能比 Vin 大得多。 因此、我考虑的是 LM61440-Q1或 LM62440-Q1。

这2个 p/n 是否可以避免 LM60440-Q1的 EN 引脚出现问题?

LM61440-Q1和 LM62440-Q1之间有何差异? DS 似乎相同、但价格不同。

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您留下您的电子邮件地址、我会将您的问题转发给专业工程师、同时向您发送副本、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    a-faggio@ti.com    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚检查了数据表、LM60440-Q1的绝对最大电压为 Vin+0.3V、这意味着您实际上可以在 EN 中施加低于 Vin+0.3V 的任何电压。 这对您来说是好的吗?