This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:具有 P82B715和 TCA9548A 的 LED 驱动器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96, P82B715, TCA9548A, LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928446/lp5036-led-driver-with-p82b715-and-tca9548a

器件型号:LP5036
主题中讨论的其他器件:P82B715TCA9548A、P82B96

尊敬的 E2E 团队:

对于我想使用 LP5036的项目。 由于只有两个地址引脚、应使用 TCA9548A 来放大地址区域。 为了确保在几米的距离内安全使用该总线、建议使用 P82B96。 现在我找到了 P82B715总线扩展器。 这一个看起来很有趣、因为它具有多点配置的能力和不需要的12V 电压源。 在数据表中、我没有找到任何有关 P82B715总线速度的安全声明。 我想使用具有400kHz 频率的 I2C 快速模式。 那么、您认为这三个 IC 可能协同工作吗?

非常感谢!

此致  

Claudius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudius、

    "那么、您认为这三个 IC 可能协同工作吗?"

    这三种情况下、您是指 LP5036、TCA9548A 和 P82B715? 如果是、最好在您认为系统已设置后、查看 I2C 总线的原理图。 请记住、P82B715需要成对使用(在电缆的每一端)。

    我需要指出的是、P82B715是 I2C 电缆延长器、但实际上不会重新驱动信号、因此您在电缆传输中看到的任何噪声也会出现在板载 I2C 总线上。 这对某些用户来说可能是一个很大的影响。 P82B96不需要12V Vcc 即可重新驱动信号、如果您在电缆侧(而不是 SX/Sy 侧)与其他 P82B96连接、也可以将其放置在多点系统中。

    "确保在几米的距离内安全使用总线"

    多少米以及哪种电缆(我最常见的是 CAT5)?

    "在数据表中、我没有找到 任何有关 P82B715总线速度的安全声明"

    我假设为400kHz、但我可能需要自己测试。 我可以查看是否可以在办公室找到一些样片以进行验证。

    谢谢、

    -Bobby