This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:直接向 UCC21750互锁 IN+和 IN-提供差分 PWM 信号以提高远距离抗噪性能?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, AM26C32, AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929018/ucc21750-directly-give-a-differential-pwm-signal-to-ucc21750-interlock-in-and-in--to-improve-long-range-noise-immunity

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件: AM26C32AM26C31

由于 UCC21750具有互锁 IN+和 IN-、我能否直接向其提供差分 PWM 信号?  

例如 、PWM 驱动信号来自 DSP 28379D、然后通过差分线路驱动 器 AM26C31获取差分信号。 在没有任何 差分线路接收器(AM26C32)的情况下、我能否直接使用此差分 PWM 来驱动 UCC21750的 IN+和 IN-?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zibo、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品!

    请研究 表1。 功能表以查看您建议的方法是否会实现您所需的结果。

    如果您有其他问题、请告知我们。