This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS568230:TI RSLK MAX 机箱板上的 TI 降压稳压器的烧毁

Guru**** 2526170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928967/webench-tools-tps568230-burnout-of-the-ti-buck-regulator-on-the-ti-rslk-max-chassis-board

器件型号:TPS568230

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当 TI RSLK MAX 的机箱板与6节碱性电池(而非6节镍氢电池)配合使用时、TI 降压稳压 器 TPS568230会烧毁。 器件开启后、底盘板上会产生烟雾和高温。 您能否分享这背后的原因? 我认为稳压器可以处理大约4.5V 最小值和12V 最大值的负载、但碱性电池的电压仅为9V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      加电时的负载电流是多少? 您能否共享原理图和布局以检查设计是否有问题。

    该设计是否适用于6节碱性电池、当您切换到6节镍氢电池时、会出现故障?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确定此部件可以在9V 电池输入时正常工作、您的测试过程中是否存在短路? 请像 Gerold 提到的那样共享设计文件、并在发生烧毁时共享测试设置和过程。

    裕昌