This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:bq25619问题。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928679/bq25619-bq25619-questions

器件型号:BQ25619
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好、先生、

对于下面有关 bq25619的问题、您可以提供帮助吗? 谢谢。

PMID 可选 MOS 电路的用途是什么?  

2.在 Battery Management Studio v1.3.86.6中找不到 bq25619、如何使用它?

 

3.我可以使用 USB1Any 连接 EVM 吗? 或需要 EV2400?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian:

    可选 PFET 的用途是提供反向阻断和短路保护。 当充电器处于空闲模式时、PFET 关闭、因此 PMID 电压不会出现在 VPB 上。 当 VPB 短路时、PMID 电压被拉至低电平、从而触发 PMID_GOOD 来关闭 PFET。

    2.您可以向 h-mao@ti.com 发送电子邮件吗?

    3.需要 EV2400将 EVM 连接到 PC