请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25619 主题中讨论的其他器件: EV2400
您好、先生、
对于下面有关 bq25619的问题、您可以提供帮助吗? 谢谢。
PMID 可选 MOS 电路的用途是什么?
2.在 Battery Management Studio v1.3.86.6中找不到 bq25619、如何使用它?
3.我可以使用 USB1Any 连接 EVM 吗? 或需要 EV2400?
谢谢、Ian。