This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5910:TINA-TI 建模

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928598/lp5910-tina-ti-modeling

器件型号:LP5910

您好!

我正在尝试使用以下参数对 LP5910进行建模:

输入电压:1.9V

输出电压:1.2V

输出电流:280mA

我输出的电流和电压远低于我所需的输出。

我已附上我的电路仿真的屏幕截图。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    仿真时是否有任何警告或错误?

    我得到以下结果:

    您能否仔细检查原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、  

    感谢您的回答。 否、仿真时不会收到任何错误。 以下是我的测试结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    原理图/仿真的设置方式有问题。 我刚刚注意到 AM2的测量值为1900A!  

    这是供参考的仿真文件。

    但愿这对您有所帮助。  e2e.ti.com/.../LP5910x1v2.TSC.zip