This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:ADC TDIE

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928781/bq25790-adc-tdie

器件型号:BQ25790

您好!

我们希望使用 ADC 的 TDIE 函数来获取裸片温度。  下面是两个相关问题。

  • 如果 ADC_RATE 配置为"连续"模式、芯片进行模数转换的频率如何?  它会因为任何原因暂停吗?
  • 根据 TDIE 的内部芯片温度读数、我们如何计算芯片外部/周围的温度?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    每次测量的完成时间取决于所选的样本大小/分辨率。 例如,最高分辨率要求每次转换24ms 根据 如果您执行所有 ADC 测量,时间为24ms*11=264ms。  在相同的10-20ms 时间范围内、在下一次连续测量之前可能会有一个很小的延迟、但这不是规范的。

    您可以使用热性能数据表下方链接中的 d/s 部分8.4中的热性能信息和应用手册来计算封装顶部或电路板温度。

    此致、

    Jeff