This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:预放电和关断。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76930, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928210/bq78350-r2-device-fw-predischarge-and-shutdown

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ76200BQ76930BQ78350BQ78350-R1

您好!

我们使用 BQ78350-R2、BQ76930和 BQ76200在正线上设计了一个具有 N-MOSFET 的36V BMS。

我们还添加了预放电电路、作为《BQ78350-R2附录》(SLUUBM6)的其中一个。

BQ78350 (VCC)的电源是来自 BQ76930的稳压器电压。

我们面临以下问题:当 BQ78350关断时、预放电 MOSFET 会激活10-20ms。

关断时、RegOut 会关闭、在下降沿、BQ78350会复位并释放 GPIO_B 输出。 在 GPIO_B 上有一个用于激活 MOSFET 的 Rpullup1电阻器(470K)。

探针1:GPIO_B;   探针2:稳压器

由于 PACK+上电10-20ms、TS1上的脉冲会再次在 BQ76930上引导。 因此、电池永远不会关断。

在关断期间、避免这种预放电激活的更简单方法是什么?

我们能否在 GPIO_B 和接地之间添加一个1uF 电容器?

是否有任何 BQ78350参数设置来避免此问题?

非常感谢您的帮助。 此致。

Devis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devis、

    监控功能可以避免您描述的问题。  这可能是很多电路。

    BQ78350-R1数据表并不注意直接在 GPIO 引脚上使用的电容器、它应该正常工作。  您可能希望引脚和电容器之间有一些电阻。   

    唯一看起来相关的 BQ78350-R2调整是极性、在 PDSG 打开时选择低电平有效。  然后、开关电路需要检测 VCC 和 GPIO 之间的差异、而不是检测引脚上的简单电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    相反、如果要使用电容器、最好将 GPIO_B 设置为低电平有效并添加晶体管、如下图所示。

    你怎么看?

    非常感谢您的任何建议。

    此致。


    Devis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devis、

    是的,我认为这项建议可以解决这个问题。  需要检查的是通过 RPULLUP2所需的电流以及通过晶体管到 GPIO 的瞬态耦合。