请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36506 您好、 LMR36506可用性/生产版本是否有更新? 我需要一个电流为0.5A 的7.2V 至3.3V 降压转换器和
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
器件应在第四季度推出。 但 LMR36506-Q1应可投入生产。
对于3.3V 的固定输出电压、器件型号应为 LMR36506MSC3。 这将具有最佳的 IQ、因为它在内部具有偏置引脚。
谢谢