This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424-Q1:将 UCC27424-Q1替换为 UCC27524A-Q1

Guru**** 2582205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27424-Q1, UCC27524A-Q1, UCC27524A1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928922/ucc27424-q1-replace-ucc27424-q1-by-ucc27524a-q1

器件型号:UCC27424-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27524A-Q1UCC27524A1-Q1

你(们)好。

除了不同的电流驱动能力之外、我想知道如果我在设计中将 UCC27424-Q1替换为 UCC27524A-Q1、我是否应该进行任何修改?  

此外、我还想知道除了封装外、UCC27524A-Q1和 UCC27524A1-Q1之间是否有任何差异?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的参与!

    关于更换、将 UCC27424-Q1替换为 UCC27524A-Q1不会出现任何问题。 借助 UCC27524A-Q1、您将获得更好的驱动电流(如上所述)、传播延迟和上升时间。

    如果需要、您可能需要调整栅极电阻器值以适应更高的驱动强度。


    UCC27524A-Q1和 UCC27524A1-Q1之间的差异可通过以下链接获得解答:

    e2e.ti.com/.../3157858

    谢谢!
    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    明白了、谢谢您的回答!