This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 宽输入范围、高电压、隔离式直流降压方法/解决方案?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928882/wide-input-range-high-voltage-isolated-dc-step-down-approaches-solutions

主题中讨论的其他器件:LM5022TPS40210

我有一个一般性问题 、即如何在输入电压为50V 至120V (较低的最小首选电压)和输出为12V 至15V 且至少为2A 的情况下实现紧凑型隔离式直流/直流降压。

 PMP4650设计接近、但我无法测量其尺寸、并且输出电流过低。

我认为反激式设计可能是这里的方法、但当然、我愿意接受建议。 有关该方法的一个具体问题是 PMP4650或任何其他反激式设计如何将输入电压降至反激式控制器的有效 Vin 工作范围。  

欢迎提供良好的文档或备注、以说明我需要什么。  

尊敬的、

Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Schulte 先生、您好、

    对于30W、我通常会使用反激式解决方案、
    一个磁性元件和一个整流器、具有成本效益;
    单端正向需要两个磁性元件和两个整流器。

    30W 仍然可以是 DCM、提供小型变压器、
    动态不受 RHPZ 和的限制
    更少的整流器振铃。

    缺点是 次级侧的高峰值电流需要良好的绕组设计
    磁芯材料应非常适合高纹波应力。

    绕组比为3:1、因此在初级侧、250V FET 可以执行该任务、
    在次级侧、100V 肖特基将使其成为电压。
    对于 FSW 100kHz 磁化电感、65uH +/-5uH、具体取决于最小输入电压。
    基波< 150kHz 可能有利于 EMI、而 FSW 200kHz 也没关系。

    附加了对功率级的小分析、这将是我的起点
    PMP4650。

    乍一看、LM5022是一款小型启动 LDO (分立式)
    必须添加到 Vin;通过辅助绕组覆盖此电压至
    在启动后消除损耗。  您的示例中的 TPS40210也能实现这一功能。
    我们的数据库中没有更接近的设计。

    此致、Bernd

    e2e.ti.com/.../DCM-Flyback-30W-LUCAS.pdf