This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:驱动激光二极管时 LMG1020漏极电流波形的问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928675/lmg1020-question-for-lmg1020-drain-current-waveform-when-driving-laser-diode

器件型号:LMG1020

各位专家:

我们的客户使用 LMG1020来驱动具有50MHz 开关信号的 GaN FET 以驱动激光二极管、原理图如下所示。 现在问题是在测试电路时、我们发现激光二极管电流不能随着相对恒定的直流电流变为零、如下面的波形所示。 您能否帮助分析可能的原因? 我们怀疑它可能是寄生参数影响、但不知道如何优化它。 期待收到您的意见。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    感谢您的联系。

    从波形来看、栅极下降沿期间的下冲看起来像是~-2V、您能否确认您的测量技术使用 Tip & Barrel 来限制来自示波器接地引线的电感?

    除了上面的波形之外、您能否共享输入信号?

    根据您对问题的描述、流经激光二极管的恒定电流似乎表明 FET 可能未完全关断、VDS 电压在 VDS 上看起来是什么样子来排除这种理论。 寄生当然可能是一个因素、特别是栅极驱动路径中的杂散电感以及激光二极管和 FET 周围更有可能出现的迹线、如果有的话、最好共享 PCB 布局。

    此致、

    -Mamadou