This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:电流限制点不正确

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928440/lm25141-q1-current-limit-point-not-correct

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25141LM5141

您好!

随附文件供您参考、我遇到了有关电流限制设置点的问题。

 电感器电流 为三角形、但感应电压不是这样。

当我测试 OCP 时、结果实际值小于理论值。

我不知道为什么感测电压不 是三角形的。

请帮个忙。。

e2e.ti.com/.../0803_5F00_LM25141.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这看起来可能是某种电容耦合。

    可能来自多路复用器或电感器。

    首先、我将通过将感测线路直接连接到进行测试

    感应电阻器、电路中没有多路复用器。

    接下来、我将尝试使用电容更小的不同电感器(更高的自谐振频率)、看看这是否有用。

    此外、请确保感应线路不在附近运行

    电感器或开关迹线。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试的第一种和第二种方法、然后没有得到改善。

    我的原理图中有两个 LM25141设计:12至5V 和12至3.3V、它们都遇到了相同的问题。

    我还测量 LM5141 EVB 的波形、该波形随附文件。 在条件 fsw=2.2MHz 下、感测电压看起来不像 triangular.e2e.ti.com/.../waveform.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将增大电流限制阈值、以补偿波形上的尖峰。

    您还可以尝试增加电流限制滤波器上的滤波器时间常数。

    谢谢