This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:RTHJA 所需的60.2°C/W 铜面积

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928777/lm317-required-copper-area-for-rthja-of-60-2-c-w

器件型号:LM317

需要以下有关 TI 的优先级管理 LM 317稳压器的信息

 

需要说明:

  1. RTHJA 所需的60.2°C/W 铜面积

 

此外、请阐明我们如何通过增加覆铜面积来降低 RTHJA、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajendra、  

     JEDEC 标准高 K 电路板上、TO-252封装的 RTHJA 等级为54°C/W。 这不是最佳布局、器件周围良好的覆铜肯定会进一步改善该数字。 请参阅此 应用手册 、了解良好布局和热性能的影响。  

    这是否能回答您的问题?