This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS767-Q1:如何计算结温?

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928831/tps767-q1-how-to-compute-the-junction-temperature

器件型号:TPS767-Q1

尊敬的团队:

我的客户在其系统中使用了该器件、条件为 Vin=5V、Vout=3.3V、Iout=500mA。 当它们使用热电偶在75°C 高环境温度下测试该器件的表面温度时、发现该表面温度高达108°C 数据表中的最高结温为125°C。 ψJT 108+*(5-3.3)*0.5<125,则正常。 但如果结果大于125,则该芯片可能会损坏。 但现在我在 数据表中找不到 ψJT μ F 的值、因此我不确定此器件是否108°C 过高。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    以下是该器件的热数值:

    因此、根据上述情况、裸片温度应为108.6C。

    我希望这能回答你的问题。