This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:客户对 TPS2546有疑问

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928668/tps2546-questions-about-tps2546-from-customer

器件型号:TPS2546

我的客户计划将 TPS2546用于 BT 扬声器。 有2个问题需要您的帮助。

TPS2546需要在 DCP 模式下运行并支持负载检测功能。
如果为外部器件充电、则 STATUS 引脚需要输出高电平。
2.如果未连接任何外部器件、则 STATUS 引脚需要输出低电平。

问题:
问题1. 能否提供有关如何设置 CTL1、CTL2、CTL3、ILIM_SEL 端口的指南?
问题2. 如果不使用 DP_OUT 引脚和 DM_OUT 引脚,如何连接它们? 它需要浮动还是下拉/高电平?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    TPS2546的 STATUS 引脚是一个开漏输出、因此它是低电平有效。 如果客户希望在连接器件时状态为高电平的功能、则需要连接某种类型的逻辑逆变器

    如果客户始终希望器件处于 DCP 模式、则可以将 CTL1、CTL2、CTL3、ILIM_SEL 引脚编程为0、1、1。 您可以参考数据表中的表3

    如果您不使用 DP_OUT 引脚和 DM_OUT 引脚、则可以将它们保持悬空。