This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40z80

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928705/bq40z80-bq40z80

器件型号:BQ40Z80
我们的应用需要  
(1)电流高达60安(将使用3毫欧的电流感应电阻器)
(2)电池电压(7节串联锂离子电池) 29.4 (充满电)
请确认 BQ40z80支持此配置  
等待回复
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。   
    我建议您阅读 bq40z80 TRM 中的第6.7节电流调节。
    此外、我认为您不能使用3m Ω 传感器电阻器、因为集成 ADC 测量–0.1V 至0.1V 范围内的双极信号 。您需要使用1m Ω 传感器电阻器。
    Andy