This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:ROM 写入器、使用 EVM 电路的 UL 认证。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928660/bq28z610-r1-rom-writer-ul-certification-for-using-evm-circuit

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400

尊敬的先生:

我的客户正在考虑使用 BQ28Z610-R1来开发电池组。

1.对于制造、可以使用 ROM Writer?(不使用 EV2400和 EVM GUI)如果是、您可以向我推荐 ROM Writer 名称吗?

2.如果 BQ28Z610-R1 EVM 电路设计相同、无需额外电路即可获得 UL 认证?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面我的评论。
    1. 是的。   您可以在黄金映像最终确定后生成 bq.fs 或 df.fs 文件、然后使用以下应用中的 C 代码将 bq.fs 或 dt.fs 编程到 bq28z610-R1器件中。
    1. 我不是 UL 认证的专家。 据我所知、该 EVM 并非专门针对 UL 认证而设计。 这可能是一个很好的起点、但客户需要自行设计用于 UL 认证的电路板。
    Andy