This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您是否具有双向电子保险丝

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928158/do-you-have-bi-directional-efuse

主题中讨论的其他器件:LM5060LM5069

大家好、团队、

我正在寻找电子保险丝、因为它将用于保护30A 的过流。
当然、锂离子电池可以充电和放电、因此需要双向电子保险丝。

您是否有一个解决方案而不是仅仅是保险丝?

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    感谢您的观看。

    我们没有支持30A 的电子保险丝。 请像中讨论的那样考虑热插拔解决方案

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    电子保险丝或热插拔都可以。
    我曾设想过背靠背解决方案、但这比仅仅通过保险丝实现双向保险丝要昂贵得多。

    您还有其他解决方案吗?

    如果不是、背靠背 LM5060是最具成本效益的解决方案、对吧?

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    如果在两个方向上都需要过流保护、则可以选择上述与 LM5069链接中显示的解决方案。  

    具有背对背 FET 的热插拔控制器(如 LM5060数据表中的图41 )在关断状态下确实在两个方向上提供反向电压阻断、但在两个方向上都不提供过流保护。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的清晰评论。
    但是、该解决方案对客户来说很昂贵、因此他们将使用传统的保险丝解决方案。

    此致、
    Koyo