This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200:进入脉冲跳跃模式的过零电流精度

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS560200, TPS561208, TLV62565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928460/tps560200-accuracy-of-zero-cross-current-to-enter-into-pulse-skip-mode

器件型号:TPS560200
主题中讨论的其他器件: TPS561208TLV62565

大家好、

我的客户希望在 PWM 模式下使用 TPS560200、以免影响其他 IC 的开关噪声。

我知道 TPS560200在集成电流感测放大器检测到电感电流过零时会进入脉冲跳跃模式。

如果可能、您能否为我提供零电流检测的精度? 进入 PSM 模式的过零电流有多大变化?

此致、

Saito   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    通风您可以根据 Vin/Vout/L/FSW 计算电感器的1/2 pk-pk 电流、这表示在该直流负载点进入 PSM。

    如果客户希望使用 PWM 器件、则应选择 TPS561208。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang - San、

    感谢您的回答。 客户通过数据表中的公式(1)计算了阈值电流。

    我认为该器件检测到电感器电流的零谷值电流。 您能否检查零电流检测的精度?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赛托-圣、

    是的、IC 检测到谷值零电感器值以进入 DCM、我认为客户希望获得进入 DCM 的直流负载点、如果是、公式1就是这样。

    如果客户确实需要、我会让团队成员帮助检查 ZC 电芯变化、在此之前、我假设电感器零检测限制为+/-300mA。 客户为什么要获取此信息? 我的意思是,如果他们不想使用 PSM,为什么不直接使用 FCCM 部件。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang - San、

    他们原本打算使用 TLV62565、但发现 PFM 纹波会影响 大规模生产之前的其他器件性能。 由于它们在大规模生产之前、因此无法更改布局。 他们试图更换外部组件、但没有改进。 尝试将 TLV62565更改为 P2P 器件 TPS560200、他们可以看到改进。 他们希望使用 TPS560200。 我认为 TI 产品系列中没有 P2P FCCM 器件。 因此、他们需要使用 TPS560200。  

    当 TPS560200进入 PFM 模式时、他们再次发现问题。 因此、他们将在 CCM 模式下使用 TPS560200、方法是以牺牲功耗为代价来流动具有阻尼负载的额外负载电流。 他们希望知道需要额外的负载电流来使 TPS560200保持在 CCM 模式。 这就是客户询问我们零谷值电流检测的精度的原因。

    如果您能帮助提高电流检测精度、我将不胜感激。

    此致、

    Saito   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    对于560200、似乎没有 P2P 解决方案、请先关闭此主题、然后让我将其转发给首席工程师、通过电子邮件对此进行研究。

    裕昌