This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H:TPS54202H 的电感器建议

Guru**** 2502615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928649/tps54202h-inductors-recommendation-for-tps54202h

器件型号:TPS54202H

大家好、

我有兴趣为我的应用使用 TPS54202H、它将具有三个输出电源轨、即 Vin = 24V 时的3.3V、5V 和12V、我想知道您是否可以帮助我澄清几个问题:

  1. 根据数据表、当输入电压= 24V、输出电压= 3.3V、L = 10uH 时、0.1A < IO < 2A 时、效率在85%至90%范围内。但是、 我想知道在效率数据采集期间使用的10 μ H 的 DCR 和 ACR 是什么? 此外、数据表中没有列出/推荐供应商来获取10 μ H 的电阻;也就是说、您是否有机会向我推荐10 μ H 的电阻?
  2. 同样、数据表建议 L = 15uH、并指出 0.1A < IO < 2A 时效率~90%、但在效率数据采集期间使用的15uH 的 DCR 和 ACR 是什么? 此外、数据表中没有列出/建议供应商从中获取15 μ H 的电阻、您是否有机会向我推荐15 μ H 的电阻?
  3. 数据表未列出输出电流范围内 Vin = 24V 至 Vout = 12V 时的效率。 在我的12V 电压轨上、IO 将在400mA 至1.2A 之间变化。您是否有机会让我知道在该电流范围内的预期效率? 您能不能建议使用哪22 μ H?

提前感谢您的关注、我期待很快收到您的回复。

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    对于1-2类、电感损耗对效率的影响很小、因此我们不对其指定特殊要求。 对于5V 输出电压、我们根据 EVM 用户指南信息使用 Wurth Elektronik 的7447714150。

    对于3、我建议使用 Webench 来获得仿真效率。 谢谢。