This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:PG 上拉电压和电阻器问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928467/tps54824-pg-pull-up-voltage-and-resistor-question

器件型号:TPS54824

大家好、我想检查 PG 引脚的最大灌电流是多少、我是否可以使用1.8V 和4.7K 上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS54824的 PGOOD 引脚额定支持高达4mA 的上拉电流、但2mA 时的下拉电压最大为0.3V。

    4.7k Ω 上拉至1.8V 电阻完全在器件的额定值范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter!