This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561208:是否有适合24V 输入的封装兼容器件?

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928566/tps561208-is-there-a-footprint-compatible-part-that-will-cope-with-a-24v-input

器件型号:TPS561208
主题中讨论的其他器件:TPS54308

是否有兼容封装的器件、我可以从固定频率的24V 电源轨(轻负载时频率不会变化)供电。

谢谢、

G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、可以看看 TPS54308。

    裕昌