This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:如何选择合适的驱动器

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27528, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928522/ucc27524-how-to-select-a-suitable-driver

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件: UCC27528UCC28950

大家好、

我正在设计1500W 相移全桥、我 希望使用两个双通道低侧栅极驱动器通过变压器耦合来驱动四个 MOSFET。

1、 如何根据开关频率、最大 VDS 和电流电平选择栅极驱动器? 就像在我的案例中、fsw=100k、Vdsmax=800V、IDMAX=3A。  

2、UCC27524和 UCC27528具有 非常相似的特性、 它们之间的差异是?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注我们的驱动器。

    在栅极驱动强度5A、工作范围 VDD=20V 和同相通道方面、这些驱动器相似。

    主要区别在于输入级结构、其中 UCC27524、TTL 输入类型更适合快速 dv/dt 输入信号、而 UCC27528具有与 INx 引脚上的慢速 dv/dt 信号兼容的 CMOS 类型输入结构。

    因此、鉴于上述规格、UCC27524将更适合栅极驱动变压器应用。

    请随时转发任何可用的原理图/ PCB 布局以进行审阅、以确保驱动器具有最佳性能。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、  

    感谢您的回复。

    1、如果我使用 C2000来提供驱动脉冲、我应该选择?μ s、如果我使用 UCC28950等模拟芯片、 应该选择?μ s。  

    2、为什么栅极驱动变压器 应用具有快速 dv/dt?  dv/dt 是否由控制芯片生成的 PWM 决定?

    3、 能否选择峰值电流较低的栅极驱动器、例如3A?  Vdsmax 和 fsw 需要5A 峰值电流?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    UCC27524将与 PWM 信号兼容、因此 C2000和 UCC28950都兼容、而 UCC27528接受低速 dv/dt 信号、这对于在驱动器输入上带有 RCD 电路的应用来说很常见。  

    2、是的、我是指 dv/dt 信号是由控制芯片生成的 PWM、用于馈送栅极驱动器的输入。

    3.峰值电流与 VDS 和 Fsw 无关、但作为峰值电流驱动的负载或 Qg、总电流(MOSFET 的数量)会影响栅极的开通/关断速度。 UCC27524实际上是我们栅极驱动变压器的最佳选择。

    此致、

    -Mamadou