This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:当 BQ25611D 处于升压模式(配置为输出5V)时、以下电压输出的电压为多少伏? 例如 VBUS、PMID、REGN。

Guru**** 2533220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928306/bq25611d-when-bq25611d-is-in-boost-mode-configured-to-output-5v-how-many-volts-does-the-following-voltage-output-e-g-vbus-pmid-regn

器件型号:BQ25611D

当 BQ25611D 处于升压模式(配置为输出5V)时、以下电压输出的电压为多少伏? 例如 VBUS、PMID、REGN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 OTG 模式下、VBUS=PMID=OTG 输出(REG06[5:4])。 REGN 约为5V。

    谢谢、

    宁。