This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:BQ24800 BQSTUDIO 支持

Guru**** 2815095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24800EVM, BQSTUDIO, BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928621/bq24800-bq24800-bqstudio-support

器件型号:BQ24800
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、  

我的客户目前正在评估 BQ24800EVM、BQStudio 软件似乎还不支持该 EVM。

他们已经在多台笔记本电脑上尝试过 TI 网站上的 BQstudio 的"测试"版本、但遗憾的是、它一开始就出现错误消息。  

是否有可用的测试版? 您能建议他们如何测试此 EVM 吗?  

谢谢。  

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    正如您所注意到的、BQstudio 的测试版本中有一个 BQ24800 .bqz 文件、但稳定版本中还没有。  (每个测试版本需要3-6个月才能升级为稳定版本、因此我们的所有器件都首先发布在测试版本中、并且仅在几个月后才能在稳定版本中提供。)

    我将向您发送一个 E2E "朋友申请"。   然后、我可以向您发送 "Charger_1_00-bq24800.bqz"文件。  获取该文件后、只需将其放入 BQStudio 安装中的"config"目录即可。  (您将识别它、因为此目录中已有适用于所有其他受支持器件的.bqz 文件。)

    此致、

    Steve