This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24123:器件未为8.4V 锂电池充电

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928569/bq24123-part-not-charging-an-8-4-volt-li-battery

器件型号:BQ24123
我使用该部件为8.4伏锂离子电池充电。 此部件不工作。 请帮助我调试设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、

    引脚13应上拉至 VIN。 数据表的图21显示了这方面的一个示例。

    引脚12我看到您直接连接到热敏电阻、但不包括 RT1和 RT2。 这些组件不是可选组件

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚13被拉至 VIN -  

    缺少 RT1和 RT2是否会使器件停止充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、

    请参阅有关引脚13的附件。

    RT1和 RT2是为 NTC 提供上拉和适当缩放所必需的。 如果没有这些组件、NTC 将不会通电、并且器件会暂停充电、因为它不知道电池的温度状态。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个问题...  本示例的数据表中使用了什么值103AT NTC 热敏电阻? RT1 = 9.31K  RT2 = 442K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、

    103AT 热敏电阻在室温(25C)下为10kohm。

    在侧注中、如果您需要禁用 TS 功能、请使用10k 电阻器替换 NTC。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo