This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV716P:TINA-TI 建模

Guru**** 2646825 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV716P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928591/tlv716p-tina-ti-modeling

器件型号:TLV716P

您好!

我正在尝试使用以下参数对 TLV716P 建模:

输入电压:1.9V

输出电压:1.8V

输出电流:90mA

这是我的电路仿真的一个片段。

您能帮我接收我想要的输出吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    图 8从数据表中可以看出、在 Iout = 90mA 且温度为25C 时、压降电压约为150mV、因此使用该器件时、Vin=1.9V 时最好的选择是 Vout=1.75V。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    为了更加准确、如果您使用此器件的固定 Vout=1.8V 版本、则需要在25°C 时提供至少1.95V 的 Vin=1.95V、如果器件发热、则所需的最小电压会增加。  

    此致、

    Nick