This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:什么是电源正常延迟时间?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54821, TPS546D24A, TPS54326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928468/tps546d24a-what-is-the-power-good-delay-time

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件:TPS54821TPS54326

大家好、

 您能、检查 TPS54821的电源正常延迟时间是多少?TPS54326和 TPS546D24A? 谢谢。

无法在数据表中找到它。

谢谢。

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    "PGOOD 延迟"可能有两种不同的延迟、具体取决于您所指的延迟。

    启动时、这些器件包括作为 PGOOD 处理一部分的软启动功能。  在启动期间、所有器件将一直等到内部软启动功能完成后、再释放 PGOOD。

    即使 输出电压在完成软启动前进入 PGOOD 窗口、TPS546D24A 也会在软启动完成后、在释放 PGOOD 之前增加20-50微秒的延迟。  一旦软启动完成、TPS546D24A 将在检测到 PGOOD 窗口外的输出电压后强制 PGOOD 为低电平2个 PMW 时钟周期。

    在软启动完成后、TPS54326将等待0.7x 的软启动时间、然后再释放 PGOOD 引脚使其上升。  如果输出电压降至编程输出电压的85%以下、则 PGOOD 将在10微秒的内部延迟后置为低电平。  

    TPS54821将等待软启动引脚电压高于1.4V、然后再释放 PWRGD 引脚。  一旦软启动完成且 PGOOD 处于高电平、PGOOD 将在大约10微秒延迟后被拉低。