This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33610:是否有封装兼容的固定频率(轻负载时不会频率折返)器件?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928564/lmr33610-is-there-a-footprint-compatible-fixed-frequency-non-frequency-fold-back-on-light-load-part

器件型号:LMR33610

我正在为 LMR33610 (B)寻找一款封装兼容的器件、该器件在轻负载时不会改变其开关频率、但我将绘制一些空白。

是否有这样的部件?

谢谢、

G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    让我向应用工程师介绍一下我们可以提供的功能和

    我将在24小时内回来。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    查看此器件:

    它的电流略高、但最接近的是与 FPWM 的 P2P。  此外、请查看其他器件

    数据表中提到的。

    谢谢