This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC37321:不断弹出...

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC37322, UCC37321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928360/ucc37321-keeps-popping

器件型号:UCC37321
主题中讨论的其他器件:UCC37322

大约2到3个月前、我订购了5套 ucc37321和 ucc37322、大约1周前、我有时间在项目中使用它、但当我为项目通电时、ucc37321 IC 在3-5秒左右后就会不断死亡、 但 Ucc37322 IC 没有、这两个 IC 都用于驱动栅极驱动变压器、该变压器应驱动半桥、 我不明白当时发生了什么、因为 IC 在3次更换 IC 后不断死亡和短路。IC 的输入电压为12v、在前2秒工作时电流消耗约为600-800mA。 我的电路是否有问题? 我还意识到、当 IC 工作时、我正在探测 IC 的输出、并且 IC 工作时有1.4Mhz 的振荡、这是振铃问题吗? 由于我再次只有一个 IC、我无法信任我的电路、因为订购一个 IC 可能需要很长时间。 此外、我将在这里连接栅极驱动电路、谢谢您...

 完整电路可在 http://stevehv.4hv.org/SSTC5/miniSSTCsch.JPG 上找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnavon、

    欢迎使用 e2e、很抱歉您遇到了一些困难。

    原理图看起来不错。 您可以发送 PCB 布局吗?

    您能否验证您的电源电压是否在我们 IC 的正确规格范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、PCB 是在虚线板上构建的、我已经对其进行了测试、以确保没有短路。电源的电压输入是12V、我没有为其放置12V 稳压器、因为我认为这没什么问题、 电压稳压器会浪费更多的热量。 IC 的信号输入是从74ls14馈送的、因此它的电压大约为5V、但中断引脚的电压大约为9V、这是一个问题吗? 因为我已经阅读了数据表、并且它说+0.3Vdd、所以我认为没关系...我还有一个问题、在数据表典型应用原理图中、它建议使用1uF 陶瓷电容器、 但是、由于我没有它、所以我用100nF 金属膜电容器和电源端子之后只有100uF 电解电容器替换它、这是否是输出振荡的主要原因? 谢谢您...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在栅极驱动器组中与 Don 合作。

    请确保驱动器周围的信号处于建议的工作条件、而不是绝对最大值、因为驱动器的行为可能超出规格。   

    在去耦电容器方面、为了从驱动器 IC 获得最佳性能、我们建议使用低 ESR 陶瓷表面贴装电容器。 通常情况下、VDD 和 GND 两个电容器:一个用于高频滤波的低电容陶瓷表面贴装电容器直接放置在 IC 上(以最大程度地减小电源上的杂散电感)、另一个用于满足器件偏置要求的高电容值表面贴装电容器。

    如果您在验证这些建议后仍发现故障、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的快速响应、好的、我可能需要更改电路中的几个组件以对其进行更多优化、还需要通过使用电阻器将 IC 的中断引脚电压馈送到74ls14来更改 IC 的中断引脚电压、 但是、由于我不再具有 ucc37321p IC、我可能无法测试电路。 在接下来的1周或2周内、我可能需要推迟这个问题... 感谢您的快速响应...