This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:升压58V ~ 194V 0.2A

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928441/lm3488-boost-58v-194v-0-2a

器件型号:LM3488

你(们)好

因为 WEBENCH 无法设计
请帮助确认 LM3488可以从 VIN 3.7V 升压到
80V ~ 130V 0.5A
58V ~ 194V 0.2A

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您是否有可支持电源的电源? 您上面提到的最大功率为65W。 这意味着输入电流为20A、效率为85%。

    此外、您拥有的升压因子是最坏情况52。 我认为您应该使用反激式转换器来降低匝数比、从而降低升压因数。

    或者至少使用抽头式电感器升压。