请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25790 您好!
我的客户正在使用 BQ25790、工作频率为1.5MHz。
数据表中显示
请注意、1.5MHz 开关频率仅适用于1µH μ H 电感器、750kHz 开关频率仅适用于2.2µH μ H 电感器
为何如此严格?
我的客户希望在1.5MHz 频率下使用0.68uH 电感器、这样会带来大于1uH 的纹波。 如果它们可以接受纹波、那么0.68uH 还有什么问题?