This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:全桥转换器。 次级侧控制

Guru**** 2502405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928503/ucc28950-full-bridge-converter-secondary-side-control

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28250

大家好、我想设计3kW 整流器。 我想将直流/直流转换 器设计为全桥转换器(无相移)并进行次级侧控制。

我正在尝试使用 UCC28950、是否可以运行全桥?  

如果可能、请告诉我如何操作。

除 UCC28950之外、还有其他推荐的 IC 吗?

此致、

光云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28950使用移相全桥来控制占空比。  它可以设计为3kW、具有零电压开关。  

    如果您不想使用相移控制、可以考虑使用 UCC28250。   该器件专为半桥转换器和全桥转换器而设计。  

    此致、