This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:自举电路的设置是否有问题?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928412/lmg1210-is-there-something-wrong-with-our-setup-off-the-bootstrap-circuit

器件型号:LMG1210

您好!

目前、我们仅处于电机控制功率级的测试阶段、因此我们在手动测试时没有实际的导通和关断时间。
对于 HI=1或 LI=1、我们使用独立输入模式、5V 电源电压和3.3V。 切换我们的 Ganfets 适用于 H1=Li=0 -> Hi=LO=0、Hi=Li=1 -> Hi=LO=1和 Hi=0 Li=1 -> Hi=0和 Li=1的情况。  

但是、由于我们得到的输出为 HO=LO=0、因此 H=1和 L1=0的情况无法正常工作。

正如我们在数据表中看到的、当 LI 打开时、自举电路被关闭、在我们的情况下、当开关工作正常时、我们想知道我们的自举电路是否有问题?

对于自举二极管,我们使用 BAT46WJ,115SOD323F (SC-90)。

或者、我们不能手动测试名单、而是必须在整个过程中计时?

非常感谢您的帮助!  

此致

Ines

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ines、

    您是否使用直流信号对此进行了测试? 如果是这样、您将使自举电容器放电。 自举电路仅在系统切换时工作。

    请向我们发送 EN、PWM、HB 到 HS、HO 和 LO 的波形、以便我们帮助您进行调试。